结果:找到"ARM 功能手机 整板资源 开发教程 主控MCU",相关内容1000条
- 北京君正应用案例:联想新款YogaBook9i亮相CES
- 国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。YogaBook9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持DolbyAtmos空间音频。这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 主控,开发板,MCU,CPU,主控芯片,君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-15 18:06:00
- 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
- 近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。 1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持. 随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在! 深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 君正主控 主控芯片 国产主控 开发板 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
- 【ARM开发教程10】ARM功能手机-SPI教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列SPI教程图1第一节SPIFlash硬件电路SPI_Flash可用于存储程序以及一些数据,如果需要存储程序则必须连接在规定的引脚,开发板上选用的MCU引脚分别为:P00,P03,P05,P06,如下图所示:图2第二节SPI+寄存器2.1SPI+介绍这个接口支持SPI总线的一个子集。这个串行接口在主/从模式可以发送和接收8、16或32位,并且在主模式可以发送9位。SPI+接口有双向的2×16位字的FIFO,功能得到了增强。该接口可以工作在主或从模式;有8、9、16、32位的操作方式;SPI控制器的时钟达到16MHz,SPI时钟源可以通过编程进行1、2、4、8分...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 SPI 教程 FLASH 寄存器 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-01 14:56:00
- 【ARM开发教程9】ARM功能手机-I2C教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列I2C教程图1第一节I2C硬件电路将P12与P13配置为I2C的两个接口即可,P12与P13已通过排针引出,如下图所示:图2第二节I2C2.1I2C介绍I2C总线是一个为系统中电路通信提供支持的可编程控制总线,它是一个软件定义的两线通信协议。两线I2C串行接口包括一个串行数据线(SDA)和一个串行时钟线(SCL);支持两种通信速率,标准模式(0~100Kb/s)和快速模式(小于等于400Kb/s);时钟同步;32字节的发送接收FIFO;主机发送与接收操作;7或10位地址,7或10为混合格式发送;块发送模式;默认从地址为0x055;中断或者轮询操作模式;可编程...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 I2C 教程 寄存器 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-01 11:36:00
- 【ARM开发教程8】ARM功能手机-GPIO实验教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列GPIO实验教程图1第一节LED硬件电路板子中有一个可控LED,接在DA14580的P24引脚,LED串联1K的限流电阻,如下图所示:图2第二节GPIO寄存器2.1GPIO引脚介绍DA14580的I/O引脚功能可以通过软件配置,分为4组,分别为Port0、Port1、Port2、Port3,其中Port2只在QFN40与QFN48封装的芯片中,Port3只在QFN48封装的芯片中。Port0有8个引脚,Port1有6个引脚(其中包括DEBUG引脚SW_CLK与SWDIO),Port2有10个引脚,Port3有8个引脚;每个引脚都可以选择上拉或者下拉25KOh...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 GPIO 教程 GPIO 寄存器 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-31 16:21:00
- 【ARM开发教程6】ARM功能手机-中断实验教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列中断实验教程图1第一节中断硬件电路将P12、P13配置为中断输入口,P12和P13已通过排针引出,如下图所示:图2第二节中断2.1中断介绍芯片内部有嵌套中断向量控制器(NVIC,NestedVectoredInterruptController),支持24个中断,能够中断配置与处理异常代码。当发生一个中断请求时,自动执行对应的中断函数,不需要软件确定异常向量。中断可以有4个不同的可编程的优先级,NVIC自动处理嵌套中断。对于安全关键系统,有不可屏蔽中断(NMI,Nonmaskableinterrupt)输入。DA14580内部有一个键盘控制器,可以用于延时G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 中断 教程 寄存器 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-31 11:54:00
- 【ARM开发教程4】ARM功能手机-开发接口连接教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列开发接口连接教程图1内容简介本文档主要介绍在使用开发板进行开发时需要的模块,以及如何正确连接,并下载一个简单的流水灯程序来检验是否正确。读者在看本文档时,应该已经看过《开发环境搭建教程》以及《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。使用到的模块有:手机开发板主控底板,JLINK模块,USB转串模块,杜邦线。第一节开发接口连接首先使用JLINK通过杜邦线连接手机主控底板,连接方式如下:1、JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:图22、手机主控底板一端需要使用杜邦线连接左侧J6三个引脚,与J...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 开发接口连接 教程 JLINK 流水灯程序 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-30 14:42:00
- 【ARM开发教程3】ARM功能手机-整板资源介绍
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列整板资源介绍图11.主控MCU主控MCU选用STM32F407ZGT6,为Contex-M4内核,集成FPU和DSP指令,内部有1MFlash,192KBSRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz,210DMIPS的处理能力。2.SRAM外扩1M大小的SRAM,可以开辟大的内存空间,作为图片显示缓存使用等等。3.摄像头接口摄像头接口可以连接200W的摄像头模组,可以进行拍照等相关实验。4.按键按键可以进行外部中断实验以及IO电平检测实验等。5光明电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 整板资源 开发教程 主控MCU 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-30 11:50:00
- 【ARM开发教程2】ARM功能手机-测试程序介绍
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列测试程序介绍图1内容简介本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。第一节主界面主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:图2其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。第二节时间设置点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 测试程序 教程 NFC 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 18:51:00
- 【ARM开发教程1】ARM功能手机-开发板上电教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列开发板上电教程图1硬件连接做完全部的实验,需要有以下模块∶WT手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC30P排线+GSM天线);200W摄像头模组;心率体温模块;NFC模块(带卡片);WT_手环开发板;3.7V锂电池;MicroUSB数据线;耳机;TF卡;SIM卡;杜邦线;这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过FPC30P排线连接屏幕模块背面的J1和主控底板的J4,如下图所示∶图2通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9与J10引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPIMOSIIJ10)、POWER-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 开发板 上电 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 15:28:00
返回